10.03.2014 17:04 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, bei der PC-Simulation wird die LOGO!-Zyklusfrequenz im Allgemeinen falsch angegeben, denn die PC-Simulation bildet das LOGO!-Zeitverhalten lediglich relativ ab (je nach PC-Leistung). Die in der PC-Simulation erreichte Zyklusfrewuenz ist meistens deutlich geringer als die einer realen LOGO!. Abhängig ist die Zyklusfrequenz von der LOGO!-Serie, der Anzahl und dem Typ der Zusatzmodule, der erforderlichen Datenkommunikation (vordere RS-232-Schnittstelle, TD und/oder LAN) und besonders dem Umfang der Schaltung (Anzahl und Typ der Blöcke)... MfG |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf