Industry Online Support
Technical Forum
23.04.2012 12:56 | |
Beiträge: 267 Bewertung: (24) |
Hallöchin, den PID_Compact solltest Du eigentlich ganz einfach über die Eingänge "ManualEnable" und "ManualValue" in den Handbetrieb mit dem entsprechenden Handwertbetreiben können. |
04.05.2012 20:06 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (1) |
Hallo Nein nur das Bit reicht nicht. Du musst mit einer Flanke beim einschalten des Auto oder Hand den entpsrechenden wert in den InstanzDB schreiben. Auf jeden fall war das so bis vor dem letzten Service Pack. Das heisst: Im entsprechenden InstanzDB des PID unter InOut --> sRet --> i_Mode den entsprechenden numerischen Wert vorgeben Ich habe dir zwei Print Screens gemacht schu Sie dir an. Wichtig ist auch dass du den PID Regler nie ausschaltest, sprich das Enable muss immer gesetzt bleiben. Wenn du stoppen willst mach den Sollwert auf 0. DateianhangPID.zip (1131 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Kaisereng am: 04.05.2012 20:12 |
|
Folgen Sie uns auf