30.10.2018 13:00 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 1984 Bewertung: (278) |
Hallo S_Liner, schau bitte auf diese SEW-Seite, da gibt es fertige Kommunikationsbausteine und Hilfen bzw. Beratung. Ich glaube da ist auch Beratung angesagt, da sich wie bei den meisten Herstellern immer wieder etwas ändert oder anpasst. Genauso ist die exakte Type des Umrichters wichtig. Ich selber habe eine längere Zeit nichts mehr mit SEW gemacht, deswegen... Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.10.2018 20:36 | |
Beigetreten: 22.09.2015 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 91 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für deine Hilfe, dann werde ich das machen... Beste Grüße ... von der App gesendet |
Folgen Sie uns auf