16.08.2021 11:23 | |
Beigetreten: 22.01.2021 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, ich muss nun meine TIA-Welt an eine GLT über BACNet verbinden. Dies scheint ja nun über den SIMATIC PN/BACNet Link zu funktionieren. Ich habe da noch zwei Fragen: 1: Im Handbuch steht, dass die Anzahl der Geräte BACNet-Module auf 126 beschränkt ist. Was bedeutet dies? [snip] Vielen Dank. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/16/2021 11:34:42Neue Überschrift nach Splitten. Aufteilung der Fragen in getrennte Themen. |
|
16.08.2021 11:33 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 05.08.2024 Beiträge: 8175 Bewertung:
|
Neue Frage von AutoGen_3624474 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Was bedeutet ein Datenpunkt? gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf