19.01.2024 10:30 | |
Beigetreten: 14.08.2019 Letzter Bes: 02.07.2024 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Bin Siemens-User seit STEP-5 und nun bei TIA-Portal V19 angekommen. Nun ist es das erste mal, dass ich nicht mehr durchblicke. Habe Ende letzten Jahres WinCC Unified parallel zu WinCC flexible installiert (TIA V18). Es entstand totales Chaos auf meinem PG. Habe eine Woche gebraucht, das PG wieder in einen programmierfähigen Zustand zu bekommen, incl. diverser Anpassungen all meiner vorhandenen Projekte. Lt. einer Info, welche ich leider zu spät bekommen habe, geht eine Parallelinstallation nicht. Nun habe ich Anfang dieses Jahres V19 installiert. Bei der Installation (per iso), wurde auch die Installation von WinCC Unified angeboten. Den Haken habe ich als gebranntes Kind natürlich nicht gesetzt, obwohl ich mich gerne mit Unified beschäftigen würde. Nun war mir, als hätte ich irgendwo gelesen, dass eine Parallelinstallation mit TIA V19 funktionieren sollte. Ist dem nun so oder nicht? So richtige Informationen konnte ich weder mit Google noch mit ChatGPT herausfinden ... Vielen Dank schon mal für Infos d. bzgl. PS: Eine Virtuelle Maschine aufsetzen will ich nicht, da Technik heutzutage schon kompliziert genug ist ;o) ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/22/2024 07:25:43Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/22/2024 07:26:36Textformatierung optimiert. |
|
22.01.2024 07:53 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 04.08.2024 Beiträge: 3044 Bewertung:
|
Hallo drapeta, in der Lieferfreigabe findest Du die folgende Information: Parallele Installation - RT Professional, RT Advanced und Unified RT Geräte auf einem Engineering PC entwickeln und simulieren Die große Neuerung ist, dass eine parallele Installation mit WinCC Professional möglich ist, dass war bisher ein großes Manko. Weitere Details zu Kompatibilität findest Du über das Kompatibilitäts-Tool. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf