Industry Online Support
Technical Forum
15.09.2014 10:10 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Guten Morgen! Ich stupse den Thread nochmal an. Hat niemand eine Idee, wie eine Lösung in TIA aussehen könnte? Grüße, Daniel
|
23.09.2014 15:11 | |
Beiträge: 1058 Bewertung:
|
Danke für deine Prozessbeschreibung. Damit wird die Sache wesentlich klarer.Was du suchst kenne ich von WinCC als "function trend control". Ob TIA V13 auch so etwas zur Verfügung stellt weiß ich leider nicht, vielleicht kannst du das über die Hilfe checken. Hier ein paar links zum Thema function trend control: How to plot x-y graph by Function Trend Control (Wincc V7) Function Trend Control Property Nachfolgend wird eine Methode zum Verschieben einer Polylinie beschrieben, das könnte auch eine Lösung sein. Plot XY Value on WinCC Function Trend Control MfG |
29.09.2014 14:32 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hallo! Sorry für die späte Reaktion. Im Einsatz ist ein TP1200 Comfort. Ganz statisch ist die Kurve nicht, sie hängt von Parametern ab, die der Bediener zur Runtime festlegen kann. Danach ist die Kurve aber zunächst mal in Stein gemeißelt.
Vielen Dank für die Anregung und auch an dich nochmal Sorry für die lange Reaktionszeit. Mit einer Polylinie habe ich es bereits versucht. Hier müsste ich die Koordinaten abhängig von den eingegebenen Parametern via Scripting anpassen, oder? Leider ist die nötige Eigenschaft im Scripting nicht verfügbar. Wir benutzen, wie oben erwähnt, ein TP1200 Comfort.
|
30.09.2014 07:58 | |
Beiträge: 1299 Bewertung:
|
Hallo, schau mal das Projekt an, das Pegaia in diesem Thread hochgeladen hat: /tf/WW/en/Posts/97054#top In den Eigenschaften vom Trend kannst du auch unter Datenbereich "Messpunkte" auf 7 einstellen. K!ke |
06.10.2014 08:55 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Vielen Dank für den Link. Das könnte hilfreich sein! |
Folgen Sie uns auf