20.11.2023 10:54 | ||||
Beigetreten: 25.09.2018 Letzter Bes: 13.12.2023 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Community, ich kann das MTP1900 Unified Comfort nicht simulieren. Beim Hochfahren des Projekts bekam ich folgenden Hinweis:
Wie kann ich das im TIA einrichten? Danke schon mal😊 ------------------------------------------------------------------------------------------ |
|||
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 11/21/2023 09:58:40Neue Überschrift nach Splitten |
||||
20.11.2023 11:14 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 3110 Bewertung: (485)
|
Hallo johKer, meine Vermutung ist, dass die SIMATIC WinCC Unified PC Runtime V18 nicht am PC installiert ist oder das Update 3 nicht installiert wurde. Das Setup für die Runtime erfolgt unabhängig von STEP 7/WinCC. Überprüfe einfach, was installiert ist und installiere (wenn noch gar nicht installiert) die SIMATIC WinCC Unified PC Runtime V18 und noch das WinCC Unified PC Runtime V18 - Update 3. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf