04.04.2024 08:54 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 2994 Bewertung:
|
Hallo RobTec, Leider kann ich Dir auch nicht mitteilen, wie Du Datenbanken verbinden kannst. Im Falle von SQLite ist das auch von der Implementierung - hier also vom ODBC-Treiber - abhängig. Am Unified Panel wird ATTACH vom ODBC-Treiber nicht unterstützt. Das lässt sich durch "PRAGMA compile_options;" ermitteln. Enthält die Antwort keinen "SQLITE_LIMIT_ATTACHED" Eintrag, so wird ATTACH nicht unterstützt. Der bei Windows gerne benutzte SQLite ODBC Treiber von Christian Werner scheint laut Dokumentation ATTACH zu unterstützen, dazu müssen die Angaben jedoch wohl im Connection String erfolgen. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf