30.11.2012 08:22 | |
Beigetreten: 17.06.2011 Letzter Bes: 01.08.2024 Beiträge: 79 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich habe einen Beitrag im PCS7 Rubrik für mein anliegen gestellt und finde aber dass das Thema sowohl im PCS7 als auch in dieser Rubrik passend ist. Vielleicht weiß jemand von euch Abhilfe??? siehe Link Link zum Thema Danke Grüße |
30.11.2012 08:42 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung:
|
Hallo, ich kenne mich mit PCS7 nicht aus. Aber habe schon einmal auf einen OPC Server mit WinCC als OPC Client zugegriffen. Damit WinCC als OPC - Client das kann, muss auf der PC Station ein OPC Server für die S7 1200 vorhanden sein. Mit der Installation der entsprechenden SIMATIC NET Version, hat man den dann auch Dafür gibt es einen FAQ. Wie projektieren Sie in STEP 7 (TIA Portal) V11 eine S7-Verbindung für den OPC-Server einer PC-Station, um über Industrial Ethernet auf die Daten einer S7-1200 zuzugreifen? Wenn es dir gelingt mit dem OPC Scout als OPC Client auf die Items der S7 1200 zuzugreifen, dann müsste das auch mit WinCC funktionieren. Vielleicht hilft dir das ja weiter? Gruß Eleu |
30.11.2012 10:30 | |
Beigetreten: 24.04.2009 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 2682 Bewertung:
|
Thema geschlossen, da das Problem bereits im Thema Im WinCC eine Verbindung zur 1200 projektieren veröffentlicht ist. Bitte beachtet, dass es nicht ratsam ist die selbe Frage an unterschiedlichen Stellen zu veröffentlichen, denn damit wird das Forum unübersichtlich und User mit dem gleichen Problem haben es schwerer INformationen zusammzusammeln. Gruss O_Moderator |
Folgen Sie uns auf