18.11.2008 13:58 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Hallo hab noch was vergessen.... Deine Adressierung beginnt laut Voreinstellung mit PEW752, Eingang1 ist also PEW752, Eingang2 dann PEW754 ... mfg |
18.11.2008 14:20 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo sven, die adressen deiner analog-eingangskarte siehst du im hw-konfigurator. wenn du da die karte eingefügt hast, hast du unten eine baugruppenliste, wo die einzelnen baugruppen mit ihren E/A-bereichen und adressen aufgeführt sind. wenn du dort die anfangsadresse (eingänge) von 752 hast, dann ist der 1.eingang das PEW752, das 2. PEW754, usw. die anschlussbelegung der karte findest du in der dokumentation "S7 300 Baugruppendaten.pdf". da mußt du mal die suche bemühen. ich hoffe, das hilft dir grundlegend erst mal weiter. vg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
18.11.2008 17:02 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo Sven, könntest Du uns den Typ und die Bezeichnung des Drucksensors geben den Du da verwendest? Viele Grüße J_Bell |
24.11.2008 07:32 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
ja, ja, der teufel steckt im detail... schön, dass nun alles läuft! |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf