08.01.2019 15:20 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 10.03.2021 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Wir hatten nun auch das Problem, dass alle LED bei einer CPU414-3PN/DP blinkten. Spannung für 20s aus und wieder ein hat nichts geändert, also wurde die CPU ausgetauscht und die neue läuft ohne Probleme, daher schließen wir einen Fehler am Rack aus. Die alte CPU wurde nun in ein Test-Rack gesteckt und seit dem läuft diese wieder? In der Beschreibung steht nur die CPU ist im Zustand DEFEKT welcher DEFEKT ist das? LG FRANZ ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09.01.2019 07:17:09Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf