08.10.2024 10:26 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.11.2024 Beiträge: 22445 Bewertung: (3029) |
Du must die HSP installieren. Entweder direkt aus HW Config online ziehen und installieren Menü Extras -> HW Updates installieren oder offline laden und manuell installieren https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/23183356 |
Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 10/08/2024 10:28:48 |
|
08.10.2024 10:31 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 11.11.2024 Beiträge: 3259 Bewertung: (507) |
Hallo zuhler, Ich würde sagen, Dir fehlt die Software SINAMICS STARTER. Viele Grüße |
08.10.2024 10:31 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 11.11.2024 Beiträge: 4023 Bewertung: (602)
|
Hi, sieht für mich nach einer fehlender GSD von einem Antrieb / CU320-PN aus. Schau Dir mal den folgenden Link an - hier ist wiederum ein Link zur GSD der Control Unit.... SINAMICS S120: PROFINET GSD Datei Gruß, Towome |
|
|
08.10.2024 11:16 | |
Beigetreten: 15.07.2022 Letzter Bes: 06.11.2024 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Danke, die haben jedenfalls auch gefehlt. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
08.10.2024 11:30 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.11.2024 Beiträge: 22445 Bewertung: (3029) |
welche Starter Version ist installiert? |
08.10.2024 11:33 | |
Beigetreten: 15.07.2022 Letzter Bes: 06.11.2024 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Version V5.4.2.2 |
Folgen Sie uns auf