08.07.2008 08:31 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo Forum, ich habe ein paar schnelle Eingangsimpulse - ca. 5..20 Impulse - beim weitertakten zu zählen. Einmal pro Bearbeitungszyklus fallen für einen kurzen Moment ca. 0,5s mehrere Impulse von einem Überwachungsgeber an. Diese muss ich zählen um festzustellen ob der Förderhub ausreichend gross war. Die Impulse sind ca. 0,25ms lang. Bei Maximalausbau der Maschine habe ich 24 solcher Eingangsimpulsgeber. ? Hat jemand schon mal Impulse gezählt und wie könnte man das einigermaßen kostengünstig lösen ohne 24 Zählerbaugruppen in die ET200S einzubauen? Danke für Eure Tipps. |
Zuletzt bearbeitet von: Bill Hearts am: 09.07.2008 10:23--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
23.09.2008 16:19 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo not_my_fault, danke erstmal für den Tipp. Daran habe ich auch schon gedacht den OB40 zu verwenden. Aber wie Du selbst schon schreibst, könnten dabei Impulse verloren gehen, und dann bin ich soweit wie vorher. Ich habe gerade eine Maschine mit nur 3 solcher Sensoren. Da werde ich das mal ausprobieren. Eine andere Möglichkeit sind S7-Zählerbaugruppen (FM350) einzusetzen, die haben immerhin 8 Zähleingänge. Der Nachteil ist natürlich die Leitungsführung bis zum Schaltschrank. Ein IM-Modul in den Klemmenkasten zu setzen wäre vielleicht auch noch eine machbare Lösung. Jetzt mache ich mal die Versuche mit dem OB40 und dann entscheiden wir wie wir weitermachen. |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
24.09.2008 07:00 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo, letztlich ist ja entscheident, in welchen abständen die impulse kommen. danach kann man dann auch schaun, welche hard- und/oder software benötigt wird. wenn die impulsabstände länger als die zykluszeit sind, dann ist das mit dem OB40 kein problem, wenn nicht wird wohl eine zählerbaugruppe herhalten müssen... viel erfolg sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf