15.09.2008 11:11 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo i.man, was möchtest du anschliessend machen? benötigst du die funktion nur zur fehlersuche, oder willst du die information irgendwo ausgeben? zum ausgeben gibts infos gleich einen thread weiter => /tf/WW/de/Posts/21620#97846 ansonsten gibt es verschiedene varianten. kommt dann auch auf den fehler an. wir haben uns eigene diagnosen geschrieben, wo zumindestens baustein und/oder netzwerk angegeben werden => ausgabe in eigenen logger. z.bsp. kann man mit dem SFC24 (Test DB) prüfen, ob ein abgefragter DB vorhanden ist und könnte dann mit dem SFC82 einen entsprechenden DB erzeugen. viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf