14.05.2015 22:54 | |
Beigetreten: 07.07.2014 Letzter Bes: 07.11.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe da ein ähnliches Problem. Bei der eingesetzten Hardware handelt es sich um ein 319F Steuerung. Hierbei ist bei komplettem Stromausfall der Wiederanlauf nicht möglich, da die Steuerung auf ein inkonsistentes Sicherheitsprogramm hinweist. Hat hierzu jemand eine Idee oder einen Lösungsansatz? Bedanke mich im Voraus für Eure Rückmeldungen Mfg Frankie1983
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 15.05.2015 09:51:50Neue Überschrift nach splitten |
|
19.05.2015 11:26 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, wenn du selbst schreibst dass du in Sachen SPS auf dem Dummylevel bist hoffe ich dass mal jemand dein F-Programm durchgeschaut hat. Oder hat es gar ein anderer erstellt? Stell mal Diagnosepuffer und Generierprotokoll rein. MfG |
Folgen Sie uns auf