31.03.2025 04:49 | |
Beigetreten: 15.07.2022 Letzter Bes: 31.03.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Zum Thema Remanenz: Wie ist das Verhalten bei der PLCSIMAdvanced ab V6Upd1? Ist das Remanzverhalten wie bei den physikalischen 1500er CPU´s? Was passiert wenn man die Instanz schließt und wieder neu öffnet? Unser Gefühl ist, dass danach alle Werte zurückgesetzt sind, obwohl doch der letzte Betriebszustand eigentlich gespeichert sein sollte. Gibt es einen bestimmten Weg oder Einstellung, um beim Schließen einer PLCSIMAdvanced Instanz und beispielweise dem erneuten Öffnen (z.B. am nächsten Tag) die Remanenzen erhalten bleiben oder ist die PLCSIMAdvanced Instanz nur so lange remanent, solange sie läuft? Vergleiche mit echtem Controller bei Spannungsausfall und Spannungswiederkehr, hier bleiben alle Werte remanent erhalten. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 03/31/2025 08:09:04Neue Überschrift nach Splitten |
|
31.03.2025 11:32 | |
Beigetreten: 16.09.2015 Letzter Bes: 02.09.2025 Beiträge: 294 Bewertung:
|
S7-PLCSIM Advanced - Funktionshandbuch Beitrag Fachberatung - Muss nach jedem Start von PLCSim Advanced die PLC neu geladen werden oder kann ich "alte" Instanzen nutzen? |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 03/31/2025 11:38:26Link optimiert. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf