01.09.2021 11:33 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Im Beitrag "Wunschliste TIA Portal V18…2x (HMI Vor Ort Bedienung)" wurde Feedback gegeben, dass ein Änderungsübersetzen zu Fehlern in der Bildfunktion führe und nur ein Gesamtübersetzen funktionierende Bilder garantiere. Dieses Verhalten ist leider nur schwer reproduzierbar. Aus unserer täglichen Erfahrung heraus, empfehlen wir das Projekt bei größeren Änderungen komplett zu übersetzen. Das komplette Übersetzen kann jedoch bei größeren Projekten einige Zeit in Anspruch nehmen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll kleinere Änderungen durch ein Änderungsübersetzen (Delta-Übersetzen) zu übersetzen. Falls der Fehler reproduzierbar ist, sollte dieser an unsere Siemens Hotline weitergegeben werden. Somit kann ein konkreter Fehler an die Entwicklung weitergegeben und in späteren Updates behoben werden (www.siemens.de/supportrequest). Mit freundlichen Grüßen |
22.10.2021 10:05 | |
Beigetreten: 16.01.2015 Letzter Bes: 09.09.2024 Beiträge: 32 Bewertung:
|
Ich übersetze immer nur komplett, auch bei nur kleinen Änderungen. Es reicht wie gesagt schon wenn eine Variable hinzugefügt wird oder ein Button hinzu kommt, dass er entweder nicht funktioniert oder die Funktion anderer Buttons verschoben wurde usw... Dieses Verhalten ist doch allgemein bekannt, auch Siemens und schon von Anfang an in WinCC Flexible vorhanden. |
Zuletzt bearbeitet von: D_x_M_x_A am: 10/22/2021 10:26:32 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf