02.08.2018 16:42 | |
Beigetreten: 17.06.2013 Letzter Bes: 08.10.2024 Beiträge: 123 Bewertung: (4) |
Danke für die Hinweise. Eine Anfrage an Optec ist unterwegs. Fortsetzung folgt... Grüsse Peter |
06.08.2018 11:22 | |
Beigetreten: 17.06.2013 Letzter Bes: 08.10.2024 Beiträge: 123 Bewertung: (4) |
Hallo Zusammen Ich habe nun eine Modbus Protokoll Beschreibung erhalten. Dort ist aber nur von Modbus RTU und ASCII die Rede. Also doch nichts für die LOGO? Grüsse Peter DateianhangModbus protokoll - Beschreibung.pdf (213 Downloads) |
06.08.2018 18:33 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
@pit69 Eine fertige Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt es leider nicht, das ist Anwender- und Geräteabhängig. Ich hatte mal einen PC-Client beschrieben, der auf die Logo als Modbus-Server zugreift und diverse Statusanzeigen ausgibt. Siehe hier Du brauchst wahrscheinlich in der Logo den Modbus-Client, da das LAN-Modul die Daten bestimmt als Modbus-Sever zur Verfügung stellt. Wenn du dir meine Variante anschaust und die Datenrichtung umkehrst, bist du eventuell relativ einfach am Ziel. Probleme könnten später noch beim Zahlenformat auftauchen, da die Logo nur ganze Zahlen verarbeitet. Zur Umwandlung von Fließkommazahlen gibt es in der neuesten Logo noch zwei Konverter, doch davon später. Bei den angegebenen Registernummern in einer Modbus-Tabelle muss man etwas aufpassen, manche beginnen mit 0, andere mit 1, von daher muss man etwas ausprobieren, bis man die richtigen Zahlenwerte angezeigt bekommt. Grundprinzip ist, dass du die Register des LAN-Moduls in eine Variablentabelle der Logo einträgst und dann im Programm nutzen kannst. M.f.G. Scorp |
Folgen Sie uns auf