08.06.2024 17:59 | |
Beigetreten: 17.02.2024 Letzter Bes: 07.07.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe eine Display-lose LOGO 8.4 mit LCS 8.4.0 und möchte die auf dem „internen“ Display möglichen Ausgaben über das normale Webinterface (ohne LWE), Menüpunkt „LOGO! BM“ anzeigen. Das hat sogar schonmal funktioniert, aber aktuell sehe ich immer nur ein leeres weißes Fenster, während die LCS-online-Anzeige des Dislays die konfigurierten Texte und Variablen korrekt ausgibt. Die Cursor-Tasten in der Browser-Darstellung funktionieren und z.B. auch der Menüpunkt "LOGO! Variable" in der Browser-Darstellung zeigt die aktuellen Variablenwerte an. Ich befürchte, ich habe an irgendeiner Konfiguration gedreht, habe aber keine Idee, wo und welche das gewesen war… Hat jemand vielleicht eine Idee oder sieht so was ähnliches? Anbei das Minimal-Programm, aber eigentlich kann man da nichts verkehrt machen...!? - denkt man zumindest ,-) Vielen Dank und Gruß Joe DateianhangDisplayTest.zip (47 Downloads) |
08.06.2024 18:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.11.2024 Beiträge: 34238 Bewertung: (4262)
|
Setze mal im Meldetext das Häkchen bei Webserver. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf