13.06.2024 11:10 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 1349 Bewertung:
|
Implementierung der Signalsäule 8WD46 mit der Bibliothek LIOLink Durch die Verwendung der LIOLink Bibliothek für die Implementierung der 8WD46 Signalsäulen wird die Programmierung stark vereinfacht. Bibliothek für IO-Link (LIOLink) Vorbereitete UDTs vereinfachen die Gestaltung der Interfacebereiche zum IO-Lik Device. Der LIOLink_8WD46 FB unterstützt beim Lesen und Schreiben von und zur Signalsäule. Wie im Handbuch beschrieben kann dann ein DB mit dem UDT angelegt werden in dem die Beleuchtungsparameter wie Leuchteffekte, Farbe, Helligkeit und Standardfarbe eingestellt und an das Device übermittelt werden können. Auch die Sireneneffekte wie Tonart und Frequenz können damit einfach beschrieben und übermittelt werden. Das Statuswort, dessen Position bei Erstellung der HW-Konfiguration parametriet wird, bestimmt je nach Funktionsmodus wie viele Segmente angewählt sind und entsprechend angezeigt werden. Durch die Verwendung von selektiven Sendestruktur, bei der Änderungen in den Parametern erkannt werden und die Bereiche nur dann aktualisiert werden, wenn sie sich vom aktuell im Device befindlichen Datensatz unterscheiden, optimiert die Performance, da nicht alle Daten überspielt werden müssen. Tipps:
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschrieben Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (DB/SP) |
Folgen Sie uns auf