15.05.2023 11:36 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 1424 Bewertung:
|
Prinzipiell kann man den TIA Project-Server in einer Windows Cloud Instanz installieren. Systemvoraussetzungen sind die gleichen, wie im SiePortal Beitrag aufgeführt. Es wird dringend empfohlen den Project-Server über eine VPN Verbindung zusätzlich abzusichern. Bei parallelen Lizenzserver (ALM) ist dies Pflicht. Diese Art der Installation ist aber nicht systemgetestet und es gibt keine Dokumentation hierfür. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf