07.06.2021 08:31 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 1424 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community Das Softwarepaket STEP 7 V5.7 / S7-GRAPH V5.7 / S7-SCL V5.7 / S7-PDIAG V5.7 / STEP 7 Professional 2021 ist zur Lieferung freigeben. Die Bestellnummer als DVD Version lautet: 6ES7810-4CC12-0YA7 / 6ES7810-5CC13-0YA7. Kunden mit einem aktuellen Software-Update-Service-Vertrag zu STEP 7 oder STEP 7 Professional bekommen die entsprechende DVD automatisch zugeschickt. Es gibt auch einen Beitrag hier im Forum bezüglich TRIAL Download des freigegebenen Softwarepaketes Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juni 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
29.06.2021 10:27 | |
Beigetreten: 27.02.2008 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 22 Bewertung:
|
Die Produktmitteilung zu STEP 7 V5.7 / S7-GRAPH V5.7 / S7-SCL V5.7 / S7-PDIAG V5.7 / STEP 7 Professional 2021 gibt hierzu den entscheidenden Hinweis: „.. Mit STEP 7 V5.7 erfolgt die Einführung der Überwachung der Applikationsintegrität. Diese Option ist in STEP 7 V5.7 per Voreinstellung aktiviert. Sie prüft, ob Installationsdaten verändert werden (z.B. Angriffe durch Malware). Sollten Optionspakete oder Hardware zu STEP 7 installiert sein, welche diese Option nicht unterstützen, so kommt bei dem Öffnen des Projektes eine Fehlermeldung. Wenn eine aktuelle Versionen der Optionspakete oder der Hardware, welche diese Überwachung unterstützen, nicht vorhanden ist, so sollte temporär die Überwachung der Applikationsintegrität abgeschaltet werden. Diese Option findet sich in den Einstellungen des SIMATIC Managers von STEP 7 V5.7. ..“ Es wird weiterführend auf folgenden FAQ verwiesen: In der Produktmitteilung wird außerdem eine Verträglichkeitsliste zum Download bereitgestellt. Hierüber können vorhandene Optionen zu STEP 7 hinsichtlich ihrer Eignung für STEP 7 V5.7 überprüft werden. VG |
15.07.2021 14:24 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 1424 Bewertung:
|
Hallo In der Industry Mall ist Step 7 V5.7 bestellbar und dort sind die Bestellnummern sichtbar. In der Produktmitteilung ist folgender Hinweis bezogen auf die Lizenz vorhanden: "Die für die V5.6 bzw. STEP 7 Professional 2017 erworbene Lizenz ist auch für die V5.7 bzw. STEP 7 Professional 2021 nutzbar" , d.h. wenn man Step 7 V5.7 nutzen möchte reicht es die Software aus dem SIOS Portal zu laden Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf