25.11.2022 07:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.10.2024 Beiträge: 33954 Bewertung: (4221)
|
Ich sehe im Anhang keine Liste ... |
25.11.2022 12:46 | |
Beigetreten: 25.01.2020 Letzter Bes: 24.04.2023 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Oh je, zu wenig Kaffe im Körper... Ich habe die Logo mal in Ruhe gelassen - siehe da, so nach und nach trudeln die Daten ein. Ich habe nun auch die Stromwerte der beiden Stränge und kann die DC-Eingangsleistung berechnen. Das finde ich schon einmal richtig cool - rein lokal im Netzwerk, ohne App und mit Werten, an Hand derer man selber weiter programmieren kann. In irgendeiner Dokumentation las ich, dass man höchsten alle 5s auslesen darf, weil der Wechselrichter sonst einen Fehler ausgibt. Daher habe ich das Intervall auf 6s gesetzt. Dennoch sind drei Minuten, die jetzt bis zur ersten Anzeige der Spannung im String 2 vergangen sind, unbefriedigend. Den Strom aus String 2 sehe ich jetzt, 5 Minuten nach dem Neustart, immer noch nicht. Ob der WR wohl verzögert reagiert und die Logo von "ach, hat nicht innerhalb von 2 Sekunden geantwortet, dann kommt da wohl nichts mehr" ausgeht? Gibt es da einen (einstellbaren) Timeout? Nachtrag: Logo und der Dongle befinden sich im selben Netzwerk, am selben Switch über Netzwerkkabel verbunden. DateianhangSolar Inverter Modbus Interface Definitions.pdf (423 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: CarstenSauerland am: 11/25/2022 12:54:38 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf