19.07.2012 18:39 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 319 Bewertung: (7) |
Hallo Toeternietoe Besten Dank für die Idee. Nun habe ich noch das Problem der Dezimalauflösung. Wenn z.B. wärend einer Minute 212 Impulse zähle und die mit 0.03 multipliziere ist die momentane Leitung 6.36 kWh. Ich habe mit einem Analog-Mux versucht den Dezimalwert in Dezimalstellen umzuwandeln und auf dem Meldetext zu visualisieren. Leider erfolglos, was mache ich Falsch? Gruss Hagarten Dateianhangleistung002.zip (263 Downloads) |
19.07.2012 21:14 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 18.08.2024 Beiträge: 1197 Bewertung: (113) |
B005: V3 = 1 At the bottom. Decimal places in the message text: 2 Okeej? |
20.07.2012 12:31 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 319 Bewertung: (7) |
Thank you very much Gruss Hagarten |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.01.2022 18:51 | |
Beigetreten: 01.05.2016 Letzter Bes: 13.06.2024 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Hallo Ihr, Dank euch DateianhangLeistungserfassung_v2.zip (197 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: lucky944 am: 01/29/2022 18:58:20Zuletzt bearbeitet von: lucky944 am: 01/29/2022 19:06:39 |
|
30.01.2022 10:01 | |
Beigetreten: 01.05.2016 Letzter Bes: 13.06.2024 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Hallo, leider finde ich kein neues LOGO 8 Programm/Beispiel. Beim öffnen mit der neuen LSC/Logo 8 sind die Blöcke anders aufgebaut... Ich habe bei euch ein Programm gefunden und für mich angepasst. Besten Dank DateianhangLeistungserfassung_v3.zip (195 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: lucky944 am: 01/30/2022 15:14:58 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf