16.08.2020 21:08 | |
Beiträge: 28 Bewertung:
|
Mahlzeit, ich wärme das ganze Thema mal wieder auf. Ich hab 3 Kompressoren die jeweils durch einen eigenen Druckschalter geschaltet werden. Unter 6 bar sollen alle 3 Kompressoren laufen, zwischen 6 und 7 bar nur noch 2 und ab 7 bar nur noch einer bis zum Abschalten bei 8 bar. Das ist soweit auch kein Problem. Da aber alle Kompressoren deutlich unterschiedliche Laufzeiten haben werden möchte ich das alle 10 Stunden die Reihenfolge der Kompressoren wechselt. Kompressor 1 Abschaltung 8 bar Kompressor 2 Abschaltung 7 bar Kompressor 3 Abschaltung 6 bar und nach 10 Stunden Kompressor 2 Abschaltung 8 bar Kompressor 3 Abschaltung 7 bar Kompressor 1 Abschaltung 6 bar u.s.w. Die Anlage soll über einen Taster Ein und Abschaltbar sein. Hoffe ihr könnt mit weiterhelfen ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/17/2020 08:01:59Neue Überschrift nach Splitten |
|
16.08.2020 21:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 33250 Bewertung:
|
Weiterhelfen oder fertiges Programm liefern? |
16.08.2020 23:26 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 25.06.2024 Beiträge: 2203 Bewertung:
|
Hallo chrissrx8 Da die Kompressoren sich nach dem Druckluftverbrauch richten, wird dieser Ansatz wohl nicht zu einer gleichmäßigen Auslastung führen. Trotzdem füge ich mal ein Beispiel Deiner Anfrage bei. Für eine gleichmäßige Auslastung kommst Du um eine Nachführung auf der Basis der vergleichenden Laufzeiten nicht herum. mfG Ella_68 DateianhangSchaltplan2.zip (279 Downloads) |
17.08.2020 07:55 | |
Beiträge: 28 Bewertung:
|
na falls du n fertiges Programm hast immer her damit. ansonsten bin ich auch für Denkanstösse dankbar |
18.08.2020 08:45 | |
Beiträge: 28 Bewertung:
|
die Schaltung mit den Druckschalter klappt soweit,jetzt brauch ich nur noch ne Laufzeitabhängige Umschaltung.
DateianhangSchaltplan1.zip (239 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: chrissrx8 am: 08/18/2020 08:47:27 |
|
Folgen Sie uns auf