23.02.2016 13:31 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, da gibts aus meiner Sicht noch mehr zu beachten. Ich würde die Ansteuerung des Ausgangs wenn Druck <13 Bar ist im Normalbetrieb nicht zulassen. Ich würde die Pumpe ansteuern bei <13 Bar, wenn LOGO! in RUN wechselt oder per Hand (Taster, Cursor oder TDE-Taste). Hat den Vorteil, wenn du ein großes Leck hast dann wird die Pumpe <13Bar abgeschalten und du kannst das ganze per Hand (Tasten) oder LOGO! Wechsel in RUN starten. Ab 13 Bar kann dann deine Drucksteuerung die Sache übernehmen. Schau dir mal das Beispiel an (LSC V8): Viel Spaß DateianhangHysterese bei Druck.zip (116 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
23.02.2016 14:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 33450 Bewertung:
|
Hier noch ein Vorschlag von.
DateianhangHysterse.zip (148 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
23.02.2016 16:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 33450 Bewertung:
|
Hier mal ein mögliche Lösung. Nach dem Erreichen von 15 bar wird ein Speicher gesetzt. Sinkt jetzt der Druck unter 10 bar, wird der Speicher mit diesem Signal UND-verknüpft, löst die Meldung aus und der Speicher wird rückgesetzt. Ich habe den Meldetext mal quittierpflichtig gemacht. Das spart ein weiteres Speicherglied und einen Quittiereingang. DateianhangDruckabfall.zip (95 Downloads) |
Folgen Sie uns auf