09.05.2007 09:14 | |
Beiträge: 661 Bewertung:
|
Hi Manno, das von Mephisto kann ich so nicht ganz stehen lassen: Denn wenn Du eine LOGO! etwas neueren Datums hast (also keine EBay-Leichen, sondern 0BA4 oder 0BA5) hast Du 130 Funktionsblöcke zur Verfügung. Das könnten theoretisch auch 130 Schaltuhren sein. Aber er hat schon recht, komplex wird es schon. V.a. ist die kleinste Einheit bei der Wochenschaltuhr eine Minute. Du wirst also Kompromisse machen oder mit anderen Funktionen tricksen müssen, aber dann wird´s evtl. zu groß für den Speicher. Schau Dir doch mal bei diesem Beitrag das Prog. von MarStar11 an /tf/WW/de/Posts/7733 Hast Du schon die Software? Wenn nicht lade Dir doch mal die Demo runter, dann siehst Du was mit den Schaltuhren einstellbar ist. http://www.automation.siemens.com/logo/html_00/support/01ToolsDownloads/index.html Wenn Du weitere Fragen hast schreib noch mal, dann hilft Dir schon jemand hier weiter ... VG Fux |
09.05.2007 20:03 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo, danke erstmal für Eure Unterstützung. Hab das Ganze mal so realisiert: siehe Anhang Ist aber nicht so toll. Passt jetzt nicht hier ins Forum, aber würde man das Ganze mit einer S7-200 CPU221 AC/DC Relais realisieren können? Gruß Gerd Dateianhangbeleuchtung.zip (261 Downloads) |
12.05.2007 13:38 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo Zusammen,
Die Schaltung simuliert das Herbstprogramm (jeden Tag wird die Beleuchtung am morgen und am abend um 30s gekürzt) Am Eingang I4 wird die Zeit für die Ausschaltverzögerung gesetzt (Muß nur einmal gemacht werden).
Am ersten Tag werden die 30s für die Einschaltverzögerung B005 noch nicht genutzt. Das größere Problem ist meine 30s Zähler (Zähler B002 mit Impulsgeber B001) Ich hoffe ich hab mich halbwegs verständlich ausgedrückt!
DateianhangSchaltplan2.zip (243 Downloads) |
13.05.2007 23:25 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Manno, dein Problem ist ein Fehler in der Simulation per PC. In verschiedenen Beiträgen (auch eigenen) des Forums wird darauf hingewiesen (leider gibt es hier keine Sammlung von Fehlern der LOGO oder LogoSoftCompfort). Ein wesentlicher Unterschied zur realen Logo ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit ( = Zyklusfrequenz, vgl. Handbuch) der Schaltung, die in der PC-Simulation trotz Giga-Herz-PC wesendlich geringer ist als bei der realen LOGO. D. h. dein Programm enthält Blöcke( z. B. Impulsgeber), deren zeitliche Parameter klein ( 0,02) sind im Vergleich zur Zykluszeit (im Bereich von ca. 0,1 s). Dadurch werden in der Simulation z. B. Zähler nicht korrekt mit Impulsen "versorgt" (ist vergleichbar mit dem Problem, bei schnellen Impulseingänden die ON und OFF Grenzwerte korrekt zu verarbeiten (vgl. Hinweise dazu im Handbuch). Abhilfe: füu Funktionstests kannst due einfach die Zeitlichen Parameter auf größere Werte Ändern und/oder den Einzelschrittmodus verwenden... Fazit: Teste dein Programm auf der realen LOGO! Vergleiche dazu und zur Messung/Anzeige der Zyklusfrequenz z. B. Zeitmessanlage MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf