18.07.2007 15:11 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo, Dein Problem lässt sich sehr einfach mit einem Impulsgeber ( 0,5 / 0,5 sec) und einem Zähler einschaltgr. 1 ausschaltgr. 20 realiesieren. der Impuslgeber wird von der WZU getriggert Zählerreset negierter WZU ausgang. Zähler an Ausgang fertig... Die WZU schaltet den Impulsgeber ein dieser schaltet im halbsekundentakt 1/0 der Zähler zählt die einschaltungen. gibt seinen Ausgang frei sobald die Einschaltgrenze erreicht wurde und wieder aus sobald die Ausschaltgrenze erreicht wurde. Wenn die WZU wieder 0 wird zum beispiel nach 1min. schaltet der sie über eine Negierung den Zähler wieder auf 0 und ist wieder bereit für ein neues Signal... jetzt kann noch über ein manuelles auslösen nachgedacht werden oder eine Verrigelung der Automatik In der PDF das Programm zum nachbauen ... wie es jetzt allerdings mit der Handprogrammierung aussieht kann ich leider nicht genau sagen... Dateianhangregenwald.pdf (535 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Haytech am: 18.07.2007 15:19 |
|
18.07.2007 16:04 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Besten dank für deinen Tip. werde es mal versuchen. |
18.07.2007 16:29 | |
Beiträge: 16 Bewertung:
|
Hallo Guguseli! Hier ist mein forschlag, noch einfacher. MFG Solver DateianhangWochenschaltur sekunden.pdf (550 Downloads) |
18.07.2007 22:30 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, der Vorschlag von Solver deckt sich mit meinem, wobei prinzipiell anstelle von B002 auch eine "Einschaltverzögerung" oder ein "flankengetriggertes Wischrelais" verwendet wwerden kann. Eine solch einfache schaltung kann bei einem Basismodul mit Display (Bedingung) direkt am Modul ohne PC-Software entsprechend der Darstellung im Handbuch eingegeben werden! Hier noch Ergänzungsvorschläge, die wenn für eine solch einfache Aufgabe eine LOGO eingesetzt wird, und die dann "kostenfrei" realisiert werden können: 1. Ein "Zufallsgenerator" zwischen "Wochenschaltuhr" und "Wischrelais" ermöglicht bei Verwendung eines angepassten (größeren) Schaltintervalls den schaltzeitpunkt in den so vorgegebenen Werten zufällig zu variieren, also Anstelle Beregnung um 8:30 z. B. 1x zwischen 8:15 und 8:45 zufällig festgelegt. 2. Ein "Zufallsgenerator" zwischen "Wischrelais" und "Ausgang" ermöglicht die zufällige Variation der Zeitdauer eines Beregnungsintervalles.... 3. Ein "Softwareschalter" unmittelbar nach der (bzw. einer) "(Wochen-)schaltuhr" ermöglicht das Abschalten der Beregnungsautomatik OHNE die Schaltzeiten der Schaltuhr löschen zu müssen! 4. Die Schaltuhr kann über ein ODER z. B. mit einen SoftwareEingang Cx kombiniert werden, so dass der Anwender über die Tastenkombination [ESC]+Cx ein Beregnungsintervall manuell auslösen kann. 5. Durch weitere "Wochenschaltuhren" können auch (EINZELN ODER ADDITIV ÜBER Softwarschalter) mehrere BeregnungsModelle ausgewählt werden. So können z. B. die Beregnungen morgens, mittags oder abends einzeln aktiviert/deaktiviert werden. 6. Verwendet man (über UND-Blöcke mit den entsprechenden Wochenschaltuhren verknüpft) zusätzlich eine oder mehrere Jahresschaltuhren (ggf. mit nachgeschaltetem Softwareschalter und Zufallsgenerator), dann können so automatisch verschiedene Klimasituationen (Jahreszeiten oder Regen-/Trockenzeit) realisiert werden. 7. Führt man nun die verschiedenen Timer nicht auf ein einzelnes Wischrelais, sondern bautzu den entsprechenden Schaltuhren separat Wischrelais (plus Zufallsgenerator) auf und kombiniert diese dann über ODER unmittelbar vor demSchaltausgang, dann kann z. B. auch die(mittlere) Beregnungsdauer für verschiedene Klimazeiten (Regenzeit 40 s; Trockenzeit 20 s) variiert werden. 8. und sicher fällt euch noch weiteres ein.... Viel Spass beim Experimentieren! Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
23.07.2007 14:34 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo Zusammen Leute Ihr seid einfach super ! Besten Dank für Eure Antworten PS: Werde mir ein Logo-Kurs reinziehen |
Folgen Sie uns auf