16.10.2007 12:19 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (2) |
hallo jogilein, anbei auf die schnelle ein vorschlag, wiesie die sache programmieren könnten: I1 ist der Taster B02 ist eine speichernde Einschaltverzögerung, die nach 5 sec alle Zähler zurücksetztl Sie haben also max. 5 sec. zeit zum tasten. B01, B03, B04, B05 sind vorwärtszähler, die die tastimpulse zählen, solange die 5 sec. noch nicht abgelaufen sind. B07, B08, B09 sind Ausschaltverzögerungen, die die erforderliche Zeit bereitstellen. wird viermal getastet, so werden die Timer zurückgesetzt und der Ausgang Q1 fällt ab. sollte so funktionieren, wenn sie noch soviel platz im speicher der steuerung haben. DateianhangSchaltplan1.zip (301 Downloads) |
16.10.2007 13:02 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (1) |
Hallo jogilein Habe Dir auf die schnelle ein Programm geschrieben. Hoffe es hilft Dir. Ist vielleicht ein wenig kompliziert aber sollte funktionieren. Grüsse Philipp2 DateianhangBeispiel1.zip (282 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: philipp2 am: 16.10.2007 13:08 |
|
16.10.2007 16:27 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo philipp2, vielen Dank für die schnelle Antwort. Sieht schon mächtig kompliziert aus, aber funktioniert!! Vielen Dank von jogilein. |
16.10.2007 21:31 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo allerseits, seht euch doch mal meine beiden Versionen an. Die V2 baut auf derV1 auf und zeigt u. a. die Erweiterungspotentiale dieser Schaltungsanordnung. Das Konzept ermöglicht eine flexible und komfortable Anwendung, Anpassung (der Timerzeiten + Funktions-Optionen), Bedienung (interner - externer Taster) und Anzeige (SOLL - IST - ParameterModifikationen) bei moderater Blockanzahl.... Ich habe nur knappe Kommentare eingefügt und wenn es daher Verständnisschwierigkeiten oder Fragen zur Modifikation/Erweiterung gibt, dann will ich gerne darauf eingehen. Laßt mal eure Kommentare hören.... MfG Betel DateianhangForum_Timer_manuell.zip (332 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf