17.10.2007 20:12 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Zitat: "Wenn ich Block 7 (Trigger) die Impulspausendauer auf 0 setze, erhalte ich ohne Verzögerung das Signal am Ausgang Q1. Kann ich das machen oder krieg ich da irgendein Problem?" Das hättest du leicht mit Hilfe der Software-Simulation herausfinden können, wobei es dazu empfehlenswert ist, die zeitlichen Parameter dafür anzupassen. D. h. wenn irgend möglich, Werte kleiner 0,10 s zu vermeiden, da die Simulation teilweise langsamer abläuft als auf der LOGO und dies sonst bei der Simulation zu Fehlern führen kann. Andererseits sollten lange Zeitdauern deutlich reduziert werden, um die Funktion analysieren zu können...also z. b. die ZEITEINHEIT des Blocks B012 auf Sekunden (anstelle Minuten) stellen, so dass dann die Werte Vi als Sekunden interpretiert werden und somit das Verhalten von Q1 optisch verfolgt werden kann... Auch kann man die Schaltung (ganz oder teilweise) in Einzelschritten ausführen. Dabei ist zu beachten, dass, wenn Eingänge im Modus „Taster“ konfiguriert sind, für diese dann keine Tastereingabe im Einzelschrittmodus möglich ist! Man kann dann als Abhilfe alle diese in Schalter „umwandeln (vor dem Start der Simulation), (während der Simulation) diese Schalter betätigen/aktivieren, einen Ausführungsschritt durchführen, Schalter erneut betätigen/deaktivieren und die nächsten Ausführungsschritte tätigen. Übrigens halte ich eine "blinde" Laufzeit von x h für eine Boilerladepumpe für deutlich überzogen. Ggf. kannst du ja ein Schaltsignal (z. B. Temperaturschalter) an die LOGO führen und so die Pumpe oder den Timer EIN und/oder AUS-schalten. Vielleicht ist es auch interessant, die Pumpe nicht die gesamte Timerlaufzeit EIN-geschaltet zu lassen, sondern die Pumpe während der Timerlaufzeit in Intervallen (z. B. 5 min EIN + 10 min AUS) mittels eines Impulsgenerator-Blocks unmittelbar vor Q1 zu betreiben? MfG |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
18.10.2007 08:38 | |
Beiträge: 45 Bewertung:
|
hallo philip2 ja, du hast recht, das hab ich übersehen. wie betel sagt: simulation hilft. so sind es jetzt 11 blöcke für die ansteuerung. für alle dies interessiert hab ich mein progrämmle nochmal angefügt. Danke für die Rückmeldungen. DateianhangSchaltplan1.zip (286 Downloads) |
Folgen Sie uns auf