25.10.2023 09:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.09.2024 Beiträge: 33709 Bewertung: (4186)
|
Auf jeden Fall eine LOGO! mit Transistorausgängen. |
25.10.2023 09:08 | |
Beigetreten: 11.05.2006 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Muss das Basismodul Transistorausgänge haben, oder kann das auch ein Erweiterungsmodul sein ? |
25.10.2023 09:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.09.2024 Beiträge: 33709 Bewertung: (4186)
|
Ich habe da etwas gefunden. So wie es aussieht, will der Lüfter zwar 24V als Versorgungsspannung, aber als PWM-Signal ein 5V-Signal. https://noctua.at/pub/media/wysiwyg/Noctua_PWM_specifications_white_paper.pdf |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
25.10.2023 09:21 | |
Beigetreten: 11.05.2006 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Ja, sieht so aus... muss ich die 5 Volt extra erzeugen oder geht das auch mit einem Spannungsteiler ? |
25.10.2023 09:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.09.2024 Beiträge: 33709 Bewertung: (4186)
|
Weiß ich nicht, bin nicht für Bastelsachen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf