10.06.2024 19:43 | |
Beigetreten: 11.07.2023 Letzter Bes: 19.06.2024 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo LOGO! Experten! Vorweg gesagt bin ich absoluter LOGO!-Anfänger. Dieses Projekt ist für meine BA und nach längerem Probieren habe ich gemerkt dass ich Hilfe benötige. Als Hardware habe ich eine LOGO! 8.3 mit ausreichend Zusatzmodulen verbaut und ein ebenfalls bereits verbautes Simatic KTP700 Basic Panel. Zusätzlich sind in der Anlage eine Kreiselpumpe mit FU, drei Sensoren (2 Druck und ein Durchfluss) und ein Druckluftventil verbaut. Der allgemeine Ablauf des Programms soll folgendermaßen aussehen: Am HMI würde ich die Drehzahl der Pumpe, welche dann über den Sensor überwacht werden soll, die Dauer der Pumpzeit und die Intervallzeiten des Ventils (x Sekunden geöffnet und x Sekunden geschlossen) eingeben. Nachdem ich auf EIN drücke soll das Programm ablaufen (das Ventil muss am Anfang geschlossen sein) und nach der Pumpzeit soll alles wieder auf AUS gehen und das Ventil wieder schließen. Währenddessen will ich mir eben die Werte der Sensoren anzeigen lassen (beim Durchflussventil Soll- und Istwert separat). Für das Feintuning der Einstellungen brauche ich aber zusätzlich noch eine manuelle Betriebsweise bei der ich die Pumpe und auch das Ventil separat manuell ein- und ausschalten bzw. steuern kann. Meinen bisherigen Fortschritt habe ich im Anhang. Dieser beinhaltet auch das Grundbild des HMI so wie ich es mir vorgestellt habe. Ich bin um jede Hilfe dankbar. DateianhangTestpläne_BA.zip (28 Downloads) |
11.06.2024 05:38 | |
Beigetreten: 11.07.2023 Letzter Bes: 19.06.2024 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Guten Morgen! Vielen Dank für die Antwort. Die Archivdate ist angehängt...hoffe es geht so. Die beiden Drucksensoren haben laut Aufdruck einen Bereich von 0 bis 6 bar bei 4 bis 20mA. Da stelle ich die Parametrierung um, dass mir mbar ausgegeben werden. Der Durchflusssensor hat einen Bereich von 5 bis 85 l/min. LG M. DateianhangHMI_Interface_BA.zip (23 Downloads) |
11.06.2024 05:49 | |
Beigetreten: 11.07.2023 Letzter Bes: 19.06.2024 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Ich sitz grad vorm Programm und habs angepasst. |
11.06.2024 05:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.09.2024 Beiträge: 33709 Bewertung:
|
Und der Durchflussmesser hat auch einen 4-20mA Ausgang? |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
11.06.2024 05:59 | |
Beigetreten: 11.07.2023 Letzter Bes: 19.06.2024 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Ja genau. Das hab ich übersehen zu schreiben... |
Folgen Sie uns auf