19.07.2020 19:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 33782 Bewertung: (4195)
|
Hallo kanuxyxy, zuerst einmal willkommen im Forum. Die Frage lässt sich so erst einmal nicht beantworten. Lade mal ein (oder mehrere) LOGO!-Programme hoch, wo die Verweise fehlen. Von welchen LOGO! Ursprungsprogrammen sprichst du? Oder hast du vorher nicht mit LSC V8.x.x gearbeitet? Weil seit V8.0 die Verweisfunktion anders gemacht wird. Wie können bei einer LOGO! 8 Verweise zwischen Blöcken projektiert werden? |
20.07.2020 04:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 33782 Bewertung: (4195)
|
Wenn du ein altes Programm mit LSC V8.2.1 öffnest und die Geräteauswahl steht auf eine LOGO! OBA7 oder älter, dann sind die Verweise noch genauso vorhanden. Im Anhang 2 Screenshots. DateianhangScreenshots.zip (126 Downloads) |
20.07.2020 06:58 | |
Beigetreten: 19.07.2020 Letzter Bes: 08.09.2024 Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Vielen Dank!!! Jetzt habe ich es kappiert!! |
Folgen Sie uns auf