31.05.2014 16:05 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 13.10.2024 Beiträge: 367 Bewertung: (30) |
Willst du die 150Volt DC 1, 2 oder 3Polig schalten ? Schau mal in das Datenblatt für das 3RT1016. Hier stehen auch die Werte für DC. Dateianhang3RT1016.pdf (272 Downloads) |
02.06.2014 09:56 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 13.10.2024 Beiträge: 367 Bewertung: (30) |
Hallo, welche Gebrauchskategorie ist vorgesehn ? DC-1 oder DC-3/DC-5? In der Anlage ab Seite 16 kannst Du z.B. sehen welche Ströme bei welcher Spannung zugelassen sind. Ich würde es mit einem 4-poligen Schütz und jeweils 2-Kontakten in Reihe versuchen. Das 3RT 2325 kann dann bis 220V noch 3A im DC-3/DC-5 Betrieb aber nur 1A im DC1 Betrieb. Das 3RT 1336 kann bei 220V 5A im DC1 oder im DC3-/DC5 Betrieb. Dateianhangcat_ic-10-ch04_2014_Seite_1_20de.pdf (272 Downloads) |
03.06.2014 15:58 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 13.10.2024 Beiträge: 367 Bewertung: (30) |
du solltest mal die ein- und auschaltströme oszillographieren, dann hast du die echten werte. |
10.06.2014 08:32 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 13.10.2024 Beiträge: 367 Bewertung: (30) |
wer nicht hören will,........ |
Folgen Sie uns auf