13.11.2007 15:56 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
Hallo die Herren Spezialisten!!! ich bin echt absolut begeistert von dem ganzen Projektwitterungsgeführte Mischersteuerungund habe mir die Pläne angeschaut- leider steige ich nicht wirklich durch. Ich versuche eigentlich nur den Teil in der LOGO! 3 abzuändern und benötige keinen Muxx sondern nur die Mischeransteuerung mit berücksichtigung der Aussentemperatur.Wäre super wenn Ihr mir sagen könnt wie ich des ganze auf PT100 an PT100 Modulen direkt an der Logo umstricken könnte. Ich habe versucht das ganze in der Simulation laufen zu lassen damit ich hinter die Funktion komme aber da ich ja den Gray code nicht aktiv habe und auch keinen Muxx komme ich einfach nicht klar! Wäre echt nett wenn einer mir da helfen könnte! Grüße aus Schwäbisch Hall Markus |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 16.11.2007 11:44Überschrift nochmals korrigiert Zuletzt bearbeitet von: Markus1 am: 15.11.2007 08:06Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 14.11.2007 12:46neue Überschrift nach dem Splitten, Verweis auf ursprüngliches Thema eingefügt |
|
13.11.2007 22:50 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Markus1, in Arbeit, aber gut Ding will Weile haben. Bitte eröffne einen eigenen Beitrag, das verbessert den Überblick (auch für Dritte) und die Kommunikation! MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
15.11.2007 09:06 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, hier mal ein paar Infos bezüglich PT100-Fühler an den Analogeingängen (0..10V) einer LOGO!. PT100-Fühler: Ein PT 100 Fühler hat bei 0°C einen Wirderstand von 100Ohm, daher der Name. In Wikipedia ( http://de.wikipedia.org/wiki/PT100) könnt Ihr die näheres finden. Wichtig ist wie sich der Widerstand des PT100 pro °C verändert (0,0039083 Ohm/°C). D.H. bei einem Temperaturbereich von -10°C bis 50°C wird der Fühler einen Widerstand haben von: -10°C: 100Ohm -(10 * 0,039083Ohm) = 99,6Ohm 50°C: 100Ohm + (50 * 0,039083 Ohm) = 102Ohm Wenn Ihr das jetzt in Relation zu den LOGO! Analogeingängen (0 ..10V bei einer Auflösung von 1000), dann werdet Ihr sicherlich verstehen, daß man da mit LOGO! kaum was messen kann. Auch das Beschalten mit Widerständen usw. bringt kaum was. Entweder ist eine große Widerstandsänderung (Temp.) erfoderlich, oder der Messbereich ist zu klein. Es müßte schon ein entsprechender Wandler verwendet werden, der aus der geringen Widerstandsänderung eines PT100 ein 0 ..10V Signal macht. Es gibt entsprechnde Teile zu kaufen oder auch Bastellanleitungen. Bevor Ihr euch da mehr reinstreßt würde ich ein LOGO! AM2 PT100 Modul empfehlen. Kostet zwar 92 Euronen Liste aber funktioniert dafür. Gruss Helmut |
15.11.2007 22:14 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Allerseits, zunächst einmal Danke ich dem CS_Moderator für die gute Betreuung und den prima Service !!! Marcus1, das mit den PT100-Zusatzmodulen war ja bereits bei deiner Anfrage klar; nun entnehme ich deiner neuen Mitteilung, dass du KEINE Probleme mit schwankenden Werten der PT100-Messwerte hast, wie z. B. OPatzki unter
Leider ist es dir und verschiedenen anderen Lesern des Beitrages unter witterungsgeführte Mischersteuerung offensichtlich nicht möglich denganzen Beitrag durchzusehen und die für euch wesendlichen bzw. brauchbaren Fakten und Schaltungsteile zu extrahieren!? (Anmerk.: Du wärst dann zumindest auf einen separaten Entwurf einer Mischersteuerung gestoßen und hättest etwa nach ersten Tests damit bereits weiterführende Fragen entwickeln können, so dass eine "Weiterentwicklung" vorangetrieben wird. Und ich hoffe noch immer - und besonders auf Basis der sehr hohen Leserate- auf Anregungen zur Verbesserung der Schaltungsentwürfe). |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
16.11.2007 11:51 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 4104 Bewertung:
|
Hallo Markus und Betel, habe die Überschrift nochmal geändert. Ansonsten: Danke danke fürdie Blumen. Und, ...für so redaktionelle Aufgaben bin ich ja da. Freue mich aber trotzdem zu lesen, dass das was ich tue gut ankommt. Muss aber auch sagen, dass bei dem was hier im Forum so los ist die Aufgabe richtig Spaß macht. Also auch mal einDank an Alle hier und von mir! Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
16.11.2007 12:51 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
Hut ab, da passt aber einer auf und liest und versteht auch den Inhalt |
Folgen Sie uns auf