23.01.2025 13:27 | |
Beigetreten: 13.01.2016 Letzter Bes: 27.02.2025 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo Zusammen Ein Kunde hat PowerFlex FUs von Allen-Bradley/Rockwell im Einsatz. Im 2019 haben wir PF753 mit ProfiBus angebunden. Mit einem eigenen Baustein konnten wir Parameter lesen und schreiben. Dies geschieht über eine azyklische Kommunikation und die Parameter sind in 256 Blöcken auf Slots aufgeteilt. Bsp.: Parameter 25 ist Slot 1 (25/256 + 1) und Index 25 (Parameternummer 25 Modulo 256) Der Ablauf ist folgender: Schreiben (WRREC) der Slot Nummer auf die ID Diagnoseadresse, INDEX ist 1, LEN ist 2 und der RECORD enthält den Slot. Anschliessend folgt ein Lesen (RDREC) von der ID erste Datenadresse, INDEX Parameter im Block hier 25, MLEN ist 4 und im RECORD ist der gelesene Wert. Jetzt kommen wir zum Problem. Am Anfang ging es, jetzt nicht mehr. Kennt jemand dieses Verhalten? Anlage Die FUs/ProfiBus Karten wurden seitdem nicht upgedated. Das PCS 7 Projekt wurde von 8.0 auf 9.1 hoch gerüstet Bin um alle Hinweise froh Patrick Keller DateianhangTest_CFC.pdf (63 Downloads) |
Folgen Sie uns auf