22.04.2009 20:33 | |
Beigetreten: 02.12.2008 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo, das Firmwareupdate bei den TCPU's ist seit einiger Zeit auch online mögllich, hat nichts mit der Technologieversion zu tun, sondern der Bootloader deiner CPU muß das können. Ansonsten ist das eine Funktion die vom SIMATIC Manager angestoßen werden kann. Siehe hier: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=20123167&func=cslib.cssearch&content=skm%2Fmain.asp&lang=de&siteid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=&nodeid4=20208582&x=32&y=5 |
24.04.2009 10:13 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 14.06.2024 Beiträge: 2198 Bewertung:
|
Bei der T-CPU gibt es drei "Komponenten", die Versionen haben: 1. der SIMATIC Teil, Wie jede andere S7-CPU ist das der Teil, der für die Abbarbeitung des Steuerteils zuständig ist. Kann z.B. über die Diagnose ausgelesen werden. zu Beziehen ist die aktuelle FW über den im vorherigen Beitrag genannten Link, oder besser (das Ziel ist gleich) über diesen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/20123167 2. der Technologieteil. Die Firmware des Technologieteils wird beim Start von der MMC geladen. Welche Version dies ist wird im HW-Config durch die Auswahl der CPU festgelegt. Die entsprechende Firmware wird dann beim Download auf die MMC kopiert. Die Technologiefirmware wird bei der Installation von S7-Technologie auf den PC kopiert. 3. Technologiefunktionsbausteine. Die T-FBs (z.B: MC_MoveAbsolut) sende Aufträge an die Technologie. Die Technologie-FB-Bibliothekwird bei der Installation von S7-Technologie auf den PC kopiert. In der oben genannten Hierachie kann jede Komponenten auch mit älteren Versionen nächstenKomponentenumgehen, z.B. kann eine T-CPU mit (S7-)Firmware V2.6.5 mit der Technologiefirmware V2.1 und T-FBs in der Version 2.0 zusammenarbeiten. Damit ist immer die Ersatzteilkompabilität gegeben. |
|
|
29.04.2009 14:40 | |
Beiträge: 81 Bewertung:
|
Ach so, vielen Dank. |
Folgen Sie uns auf