10.08.2008 15:33 | |
Beiträge: 43 Bewertung:
|
Hi Habe da ein Problem mit abschalten bei Temperatur erreicht also Z.B.: der Brenner soll laufen vom 10°C bis 80°Cund abschalten, dann wider bei 60°C einspringen. So weit so gut,bei 79,9°C geht der aus und wenn die 80,1°C nicht überschreitet werden und die Temperatur fehlt wieder ab, dann geht der Brenner wieder an. Das will ich aber nicht.Der muss bei 80°C ausgehen und erst bei 60°C angehen Hat da jemand eine iddee warum??? DateianhangSchaltplan Brenner.zip (147 Downloads) |
10.08.2008 22:15 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Hier mal mein Vorschlag. Nur das mit den 10° hab ich nicht so ganz verstanden. Was ist denn eigentlich mit dem Server von Siemens los? DateianhangVorschlag Brenner.zip (158 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 10.08.2008 22:17Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 10.08.2008 22:15 |
|
11.08.2008 04:57 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
So, mal morgens auf die Schnelle
DateianhangVorschlag Brenner2.zip (162 Downloads) |
11.08.2008 12:01 | |
Beiträge: 43 Bewertung:
|
Danke "Nachbar" |
11.08.2008 12:13 | |
Beiträge: 80 Bewertung:
|
Hi Imi, war so frei deinen Plan etwas zu entwirren. Konnte die ANDs und die "missbrauchte" Uhr nicht ganz verstehen. Der Analogverstärger B07 hilft beim Abgleich an die Anlage. Die Schaltfunktion übernimmt ein RS-flip. Die Uhr, welche du in deinem Beispiel immer resetet wurde, klemmt jetzt am OUT. Macht Sinn wenn man die Betriebsstunden des Brenners kennt. Keep on rockin´, RMR DateianhangSchaltplan Brenner RMR.zip (165 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: RMR am: 11.08.2008 12:22 |
|
11.08.2008 15:34 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Wieso, .... gehts nicht?? |
Folgen Sie uns auf