26.02.2009 09:42 | |
Beiträge: 152 Bewertung:
|
Hallo hab da ne Schaltung bei der ich über 2 in Serie hängende Dämmerungsschalter das licht in meinen Terrariums steuern will. Hab es schon geschafft das wenn Signal an I1 anliegt die Rampe hochfährt, wenn wieder Signal 0, die Rampe runter und wenn die Rampe auf null ist sich "EN" auf der Rampe auch wieder abschaltet. Mein Problem ist wenn ich bei z.b. wert 9000 der Rampe, I1 nur kurz abschalte und gleich wieder an (durch licht das eventuell auf einen der 2 Dämmerungsschalter scheint). Schaltet die auf 0 und fährt nicht mehr hoch. Bitte um eventuelle Lösungen und Verbesserungsvorschläge. Vielen lieben dank schon mal. Philipp DateianhangAnalogrampe mit 1 schalter hoch-runter.zip (253 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: philipp83 am: 26.02.2009 09:42 |
|
26.02.2009 10:02 | |
Beiträge: 661 Bewertung:
|
Hallo philipp83, versuch mal das hier: Du lässtdie Rampe die ganze Zeit aktiviert und schaltest nur immer zwischen Stufe 1 (=0) und Stufe 2 (= 10000) hin und her, abhängig davon ob Dein Dämmerungsschalter EIN ist oder nicht. Du hast den Eingang St verwendet. Ist in dem Fall falsch, weil hierdrauf ein Impuls reicht. Dann wird unweigerlich der Offsetwert angefahren. Zum erneuten hochfahren musst Du dann wieder die Rampe aus- und erneut einschalten. Also wenn´s nicht wieder bei 0 losgehen soll: Eingeschaltet lassen und mit 2 Stufen arbeiten! DateianhangAnalogrampe mit 1 schalter hoch-runter.zip (207 Downloads) |
26.02.2009 11:43 | |
Beiträge: 152 Bewertung:
|
aber in der endgültigen schaltung hab ich L1 bei 8300 und L2 bei 10000 um mittags das licht auf 100% zu haben und ansonst nur auf 83%
DateianhangAnalogrampe.zip (192 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: philipp83 am: 26.02.2009 11:48 |
|
26.02.2009 16:08 | |
Beiträge: 661 Bewertung:
|
Achso. Dann könntest Du über einen analogen MUX für die Stufe 2 der Rampe die Sollwerte vorgeben. Einmal 83% und einmal 100%. Mit der Schaltuhr entscheidest Du dann ob Wert 1oder Wert 2 des MUXin die Rampe gegeben wird. (siehe Anhang) DateianhangAnalogrampe.zip (254 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
26.02.2009 17:26 | |
Beiträge: 152 Bewertung:
|
das ist ja die einfachste und beste lösung überhaupt. Vielen dank so werd ichs machen. lg philipp |
27.02.2009 09:47 | |
Beiträge: 661 Bewertung:
|
Bitte. Gerne. |
Folgen Sie uns auf