12.03.2025 06:37 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 29.08.2025 Beiträge: 4087 Bewertung:
|
Hallo K+D, Es ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um einen Fehler handelt. Grundsätzlich wird empfohlen, immer das aktuellste Image zu verwenden, d.h. derzeit V20.0.0.0. Das gemeldete Problem mit copy.sh tritt jedoch auch in dieser Version auf. Da das beschriebene Problem aber nicht durch die Projektierung verursacht wird, kann es nur durch ein Update behoben werden. Ich würde mich an den Support wenden. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf