04.06.2025 10:42 | |
Beigetreten: 18.04.2025 Letzter Bes: 21.07.2025 Beiträge: 28 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Programm wo ich verschiedene Gasarten zu einem Modbus Gerät sende (über AM4). Ich benutze dazu Taster auf einer Weboberfläche, jeder Taster ist eine Gasart. Nun hat der Analog MUX ja (ohne 0) 4 Werte die er annehmen kann. Ich würde das Programm aber gerne erweitern wolen, um noch einen Taster mehr und auch einen Wert mehr (nicht 0). Hat evtl. jemand eine Idee wie ich zus. Werte über AM4 senden könnte angehängt das kleine Programm DateianhangSchaltplan_Gasarten.zip (51 Downloads) |
04.06.2025 11:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 35961 Bewertung:
|
Hier ein Lösungsvorschlag ...
DateianhangSchaltplan_Gasarten_V2.zip (45 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
04.06.2025 11:37 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 456 Bewertung:
|
Versuche es einmal so. Der zweite MUX ist schon auf eine Erweiterung vorbereitet. Hast du weitere fragen? Dann melde dich einfach noch mal. Gruß,Quirin DateianhangFunffach MUX.zip (47 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
04.06.2025 12:58 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 456 Bewertung:
|
....... weil es gerade so gut lief, das Ganze nochmal in achtfach Ausführung DateianhangAchtfach MUX.zip (43 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
07.06.2025 07:30 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 2630 Bewertung:
|
Hallo Quirin, Durch den Einsatz von Stromstoßrelais kann man eine Reihe der ODER-Bausteine einsparen. Dabei muß der Eingang "S" Vorrang vor "R" haben. Gruß Ella_68 DateianhangAchtfach MUX-Mod.zip (40 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
08.06.2025 20:26 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 24.08.2025 Beiträge: 804 Bewertung:
|
Ich würde neue Werte von der Web-Oberfläche (<>0) einfach nur dauerhaft in einem weiteren VW abspeichern und dessen Bits dann direkt auswerten: PS: DateianhangGasarten.zip (38 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf