25.02.2009 21:57 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Steve, wie du vielleicht schon an Diablo´s Antwort bemerkt hast, fehlen in deiner Anfrage (..wie in soooo vielen Anderen auch...) entscheidende Angaben um eine vollständige Beantwortung geben zu können oder einen konkreten Schaltungsvorschlag auszuarbeiten... Hier im Forum ist mir ein wie von dir beschriebener Sensor noch nicht unter gekommen. Wie Diablo jedoch schon schrieb sollte eine Lösung deiner Aufgabenstellung möglich sein. In der Schaltungssammlung findest du für erste eigene Experimente verschiedene Schaltungen zur Impulsauswertung, die ggf. nach Modifikation nutzbar sind... Für eine spezifische Antwort müsstest du die Sensorausgangssignale präzise, allgemeingültigund vollständig beschreiben (ggf. Datenblatt?), den Sensor-Messbereich angeben (möglichst auch den realen bzw. erwarteten Bereich der Messgröße) und die von dir letztendlich gewünschten (ausgewerteten) Daten einschließlich technischer Einheit, physikalischer und ggf. zeitlicher (Aktualisierungsrate) Auflösung beschreiben. Willst du diese Ergebniswerte nur anzeigen oder noch mit der LOGO! weiterverarbeiten? MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
26.02.2009 14:17 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo erstmal, anbei das Corpus delicti als PDF. Bis jetzt haben wir unsere Experimentiergaszähler an einen Wandler angeschlossen und über die Freqenz der Impulse den Durchfluss zugeordnet, in 0-10V umgewandelt und dann weiter an unseren Datenlogger zum Aufzeichnen gegeben. Ich habe nun zum Testen nur mal einen Zähler an den Eingang gehangen. Dort sieht man nun, das je nach Durchfluß mal ein Paket von 2-5 Imp.eintreffen und gezählt werden.100l entsprechen z.B. 1000 Imp. DasProblem ist nun wie ich von da auf 0-10V für unseren Logger komme. DateianhangEGZ Impulsausgang.pdf (218 Downloads) |
26.02.2009 21:20 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Steve, diese neue Fassung geht in eine etwas andere Richtung. Alerdings ist mit nicht recht klar, wass du mit "DasProblem ist nun wie ich von da auf 0-10V für unseren Logger komme.". Verstehe ich das recht, dass dein LOGGER einen Analogeingang 0..10V hat und du deshalb die Zählimpulse in 0..10 V wandeln willst - und soll das Volumen oder der Volumenstrom gewandelt werden? Ansonsten würde ich den Sensor wie einen kontinuierlich arbeitenden auswerten, also Zählen der Impulse ergibt das Volumen und Zählen der Impulse während einer Dauer G_T ergibt den Volumenstrom. Dazu müsste nur die Integrationsdauer G_T ausreichend groß bemessen sein z. B. n * (2 s +/- 2 s) ~ n * 4 s. Verwenden läßt sich also zur periodischen Ermittelung des volumenstroms die von mir als Ersatz zum digitalen Schwellwertschalter erstellte Auswerteschaltung (--> Schaltungssammlung)... Wenn du die Aufgabenstellung präzise und vollständig formulierst (was soll am Ende die LOGO berechnen und/oder Ausgaben, vgl. meine vorhergehende Antwort), dann kannst du oder auch wir eine konkrete Schaltung dazu erstellen.... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf