03.04.2009 12:30 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, ich gehe mal davon aus dass du kein PG und keinenexternen Prommerzur Hand hast... Wenn du die "alte" CPU noch zur hand hast kannste im Simatic Manager auf Onlineansicht gehen, alles markeiren und löschen. In deiner neuen CPU geht evtl nichtmal der Zugriff per MPI weil die CPU falsche Sytemdaten erkennt. Noch ne Möglichkeit (wenn auch unkonventionell) ist dass man ein leeres Image passenden Typs mit nem 0815-Kartenleser aufspielt. Davon hab ich einige auf der HP liegen. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
03.04.2009 14:26 | |
Beiträge: 98 Bewertung:
|
Hallo André, kann man mit einem "normalen" Kartenleser auf eine Siemens MMC zugreifen? Ich dachte bisher, dass das nicht möglich ist, ebenso wie man keine Standard-MMC-Karten (wie z.B. für Fotoapparate, usw..) für eine S7 verwenden kann. Wie geht das denn? Gruß, Henning |
03.04.2009 14:35 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo Henning, die Methode ist sehr unkonventionell. Aber funktioniert wie das Reparierenmit Windowsformatierter MMCs. Als "Zugreifen" würde ich es nicht bezeichnen. [...*gelöscht*...] MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Zuletzt bearbeitet von: Blue Moderator am: 08.04.2009 08:11Dieser Beitrag wurde von der Moderation editiert. |
|
06.04.2009 08:52 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, MfG André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Folgen Sie uns auf