21.03.2009 22:40 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich habe immer noch folgendes Problem und komme nicht weiter. Würde mich über eine Lösung freuen da ich die Steuerung zu einem Abschluss bekommen muss. Mein Problem: WennTaster 1 gedrückt wird werden alle Zeitrelais nach einander abgearbeitet. Nun soll wenn der Taster 2 gedrücktwirddas 4 bis 6 Zeitrelais laufen wie es in meiner Schaltung funktioniert. Nur ich müßte das ganze nur mit einem Taster realiesieren. Das heist: wenn die ersten 3 Relais laufen und der Taster 2 gedrückt wird geht es weiter mit den Relais 4,5 u.6 wenn dann der Taster 2 noch einmal gedrückt wird werden die Zeitrelais4 bis 6 gestopt Dateianhangtest3.zip (183 Downloads) |
22.03.2009 07:59 | |
Beiträge: 241 Bewertung:
|
moin mond11111 hab dir deine schaltung ein bisschen umgestrickt schau mal ob sie so gefällt gruss pepp Dateianhangmond1111.zip (212 Downloads) |
22.03.2009 12:17 | |
Beiträge: 241 Bewertung:
|
hallo mond1111 schau dir mal die an üps da war ein fehler drin gruss pepp Dateianhangmond1111-1.zip (194 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: pepp am: 22.03.2009 12:31 |
|
22.03.2009 12:51 | |
Beiträge: 241 Bewertung:
|
hi mond11111 oder diese variante mit zähler gruss pepp Dateianhangmond1111-2.zip (228 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: pepp am: 22.03.2009 12:53 |
|
22.03.2009 13:32 | |
Beiträge: 241 Bewertung:
|
so jetzt noch eine variante mit verriegelung das bei betätigen von I2 der ablauf nicht gestört wird gruss pepp Dateianhangmond1111-3.zip (211 Downloads) |
22.03.2009 21:44 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Man kann auch die Logo Version 0BA6 in 0BA5 ändern... Geht ganz unten in der "Statusleiste" auf das Logo-Symbol doppel-klicken. |
Folgen Sie uns auf