17.02.2009 18:40 | |
Beiträge: 524 Bewertung:
|
Hallo, inwiefern meinste Parameter hinterlegen? LG Fahrstuhllicht |
18.02.2009 08:03 | |
Beiträge: 228 Bewertung:
|
Hallo, ich würde zwei Zählerschaltungen aufbauen, und mit einer Funktionstaste des TD und einem RS-Flipflop diese dann bei bedarf umschalten. Gruß Tom |
20.02.2009 21:08 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Domm, im Dateianhang findest du mal einen Lösungsansatz. Leider kann auch die 0BA6 nur Ziffern per Multiplexer in ein und demselben Plazuhalter einer Textmeldung variabel anzeigen, so dass die TeileTypen als Code-Nummern zu definieren sind. Zur Eingabe der jeweiligen TeileCodeNummer verwende ich einen Multiplexer (dessen Wert dann ggf. per Textmeldung geändert werden kann - oder mit Hilfe der beigefügten Tatereingabeschaltung). Die externen Zählpulse werden üner eine Verzögerung entprellt und auf einen Zähler gegeben, dessen Ausgang dann "Kiste ist voll" signalisiert. Die Auswertung der aktuellen TeilecodeNummer erfolgt mittels Schwellwertschaltern (beachte die Definition von ON und OFF). Deren digitale Ausgänge werden dazu genutzt, eine Multiplexerkette (hier nur 2) so anzusteuern, dass jeweils die zugeordneten Teilezahlen am Ausgang des jeweils letzten Multiplexers "MUX_2" in der Ketteansteht (in der Schaltungsind Teilezahlen = TeilecodeNummer gesetzt). Die Parameter ON = OFF des Zählers werrden nun mittels Verweis auf den Ausgangswert des letzten Multiplexers in der Kette (=MUX_2) definiert - fertig... MfG Betel DateianhangDEMO_Parameter_hinterlegen.zip (176 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
21.02.2009 06:16 | |
Beiträge: 241 Bewertung:
|
hallo Domm hab dir mal was angehängt für 8 typen,die restlichen 7 typen musst du dir selber dazustricken was kein proplem sein dürfte und das programm noch deinen vorstellungen anpassen hab leider kein TD+keine logo zum testen darum wär ich für eine rückmeldung sehr dankbar ob es funzt es kann sein das meletext+TD einstellungen nicht richtig parametriert sind gruss pepp DateianhangParameter-hinterlegen.zip (161 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: pepp am: 21.02.2009 06:45Zuletzt bearbeitet von: pepp am: 21.02.2009 06:25 |
|
23.02.2009 19:21 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hey Besten Dank!!!! |
Folgen Sie uns auf