29.09.2008 12:17 | |
Beiträge: 167 Bewertung:
|
Hi, ich habe den Logger noch um das Auslesen eines Blockes erweitert. Mehrere Blöcke würden auch gehen, die Logdatei wird dann aber immer unübersichtlicher. Wenn als Parameter noch zusätzlich zum Dateinamen und Intervall eine Blocknummer angegeben wird, werden die internen Variablen des Blockes mitgeloggt. Ich habe bisher keine Tabelle mit der Bedeutung der Variablen. Beim Betriebsstundenzähler oder Vorwärts/Rückwärts Zahler ist dieses aber leicht zu erkennen. Es gibt max. 11 Variablen (bisher gefunden), es werden aber nicht alle benutzt. Als Endekennung wird intern der Wert "170" verwendet. Wenn also als Variable 170 auftaucht, kommen dahinter keine Variablen mehr. Vielleicht bekomme ich ja einmal von Siemens das vollständige Protokoll????? Gruß Superbrudi DateianhangLogocomx.zip (206 Downloads) |
09.10.2008 23:21 | |
Beigetreten: 05.05.2008 Letzter Bes: 28.09.2024 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo Superbrudi,
DateianhangProtokoll.htm.zip (201 Downloads) |
10.06.2009 09:08 | |
Beiträge: 18 Bewertung:
|
HalloSuperbrudi, habe in der Zwischenzeit auch eine andere Software gefunden. http://www.autem.de/ Ist recht interessant, vor allem mann kann die Signale sehr genau auslesen (s,ms, usw). Kost halt n bischenGeld. Grüße |
10.06.2009 10:01 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung:
|
Hallo, hier nochmal der direkte Link zum PDF den ich am 11. April eingestellt hatte. http://www.autem.de/download/Manuals/SPS-Treiber%20Siemens%20LOGO!%20-%20PG-Schnittstelle.pdf MfG. ring24h |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
10.06.2009 10:45 | |
Beiträge: 18 Bewertung:
|
Hast du die Schon ausprobiert? Was hälst du davon? |
Folgen Sie uns auf