08.08.2025 10:13 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 29.08.2025 Beiträge: 4087 Bewertung:
|
Hallo InduETI, Den Meldungen zufolge ist die Speicherkarte fehlerhaft, weshalb das Tag- und Alarm-Logging nicht funktioniert. Falls es dennoch funktioniert, sind die Meldungen wohl falsch. Ist am Panel die Alarm-Persistenz aktiviert? Eventuell wurde der Alarm einmal ausgelöst und wird durch die Persistenz immer wieder neu eingetragen. Ich würde empfehlen, das Projekt neu zu laden und dabei die anstehenden Meldungen zurückzusetzen. Generell würde sich außerdem ein Image-Update empfehlen. Viele Grüße |
08.08.2025 10:25 | |
Beigetreten: 13.03.2020 Letzter Bes: 08.08.2025 Beiträge: 94 Bewertung:
|
Hallo Stefan, also die SD-Card sollte in Ordnung sein, denn es werden weiterhin die Archive geschrieben und der Kunde liest die SD-Card auch ständig aus. Auch auf dem Browser am Panel sind die Daten zu sehen. Wo wird diese Alarm-Persistenz denn aktiviert? Direkt am Panel oder im TIA? Komplettes Projekt neu übertragen habe ich auch schon mehrfach probiert.. Image-Update kann ich zur Zeit leider nicht machen |
Zuletzt bearbeitet von: InduETI am: 08/08/2025 10:29:48 |
|
08.08.2025 12:21 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 29.08.2025 Beiträge: 4087 Bewertung:
|
Hallo InduETI, Ich würde davon ausgehen, dass das Panel der Meinung ist, dass der Fehler ebenfalls vorhanden ist. In diesem Fall würde ich empfehlen, den Trace Viewer zu verbinden und die Runtime neu zu starten. Anschließend sollte eine Support-Anfrage mit den aufgezeichneten Daten gestellt werden. Allerdings wird dort wahrscheinlich zuerst eine Installation des Updates empfohlen. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf