27.11.2024 07:43 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 29.08.2025 Beiträge: 4087 Bewertung:
|
Hallo Bezar_87, gleich vorweg, ich habe praktisch keine Erfahrung mit der SIMATIC WinCC Unified - Toolbox. Zum Thema Standardtastatur würde ich sagen, dass du für das EA-Feld den Modus "Ausgabe" definieren solltest. Dann sollte die Standardtastatur nicht mehr erscheinen. Zu den anderen Themen kann ich leider nichts sagen. Grundsätzlich ist die Lösung eher ein Workaround, da die Tastatur - zumindest auf dem Panel - nicht sehr umfangreich ist. Mit der kommenden V20 wird sich hier zumindest das Thema numerische Tastatur ändern. Hier wird es eine entsprechende Tastatur für numerische Werte geben. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
27.11.2024 08:38 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 29.08.2025 Beiträge: 4087 Bewertung:
|
Hallo Bezar_87, für WinCC Unified V20 konnte ich die Neuerungen hier anhängen. Für das TIA Portal V20 ist die Datei leider zu groß. Die Freigabe sollte aber in etwas mehr als einer Woche erfolgen. Viele Grüße P.S. Die numerische Tastatur wird in der Präsentation nicht erwähnt, war aber auf der SPS Messe zu sehen. DateianhangWinCC Unified _V20_technical slides.pdf (68 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf