18.08.2015 12:18 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 02.09.2025 Beiträge: 22709 Bewertung:
|
Hi,
ich habe das heute wieder gehabt. Heute wurde das Thema https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/131963/ gestartet, diese Notification bekamm ich um 07:18 als Mail. Ich habe das Thema geöffnet und gesehen das schon ein user etwas geschrieben hat (Willi_B) und habe das Thema zu den Favoriten hinzugefügt. Dann kam um 07:28 eine Benachrichtigung das ein neuer beitrag verfasst wurde in dem Thema (von Willi_B) und wenn ich das Thema dann aufmache sehe ich den Beitrag der schon verfasst ware bevor ich das Thema abonniert habe. Wenn ich unter "meine Favoriten" schaue dann sehe ich den Zeitstempel 07:19 für das Thema, ich habe also nachträglich eine Benachrichtigung bekommen für einen Beitrag der schon um 07.13 verfasst wurde. Eventuell hängt das auch wieder mit Zeitzonen usw. zusammen das diese "Nachträgliche" Benachrichtigung kommt?
Gruß |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
18.08.2015 14:57 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 02.09.2025 Beiträge: 22709 Bewertung:
|
ok wieder ein Mysterium geklärt, zuviele System die Synchronisiert werden müssen Wenn wir schon bei Benachrichtungen sind: Das war letztens schon mal so in der SINAMCIS Konferenz da wurden Themen aus 2009 plötzlich aktuell und heute scheint es die 2014 Themen zu treffen, weil gerade bekam ich da einen ganzen Schwung alter Themen als neu gemeldet . Gruß Christoph |
Folgen Sie uns auf