15.06.2021 16:35 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 11.08.2025 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, uns erreicht häufig die Frage, bis zu welchem Zeitraum Produkte der SIMATIC S7-300 / ET 200M Systemfamilien als Neuteil erworben werden können und wie sich die Ersatzteilsituation nach der Produktauslauferklärung verhält. Informationen zum Produktlebenszyklus Die SIMATIC S7-300 / ET 200M Systemfamilien werden als Teil unseres etablierten Produktprogramms grundsätzlich bis 2023 erhältlich sein. Mit der Veröffentlichung einer Produktauslauferklärung werden die jeweiligen Produkte für weitere 10 Jahre als Ersatzteil verfügbar sein. Überblick zu aktuell noch bestellbaren SIMATIC S7-300 Baugruppen Nächste Steuerungsgeneration SIMATIC S7-1500 Wir empfehlen für Neuanlagen unbedingt den Einsatz der bereits seit 2012 verfügbaren Nachfolgegeneration SIMATIC S7-1500 zu prüfen. Mit dem SIMATIC S7-1500 Controller setzen Sie auf höchste Performance und eingebaute Zukunftssicherheit. Der modular aufgebaute Controller ermöglicht Ihnen die Umsetzung anspruchsvollster Maschinenkonzepte und begleitet Sie zuverlässig auf Ihrem Weg durch die digitale Transformation. Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Juni 2021). Viele Grüße SIMATIC-FB-300-GER (PK) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-FB-300-GER am: 06/15/2021 16:38:21 |
|
Folgen Sie uns auf